TTI TTI
PDF Download
Noviembre 2007
www.ttieurope.com
 
TTI Links:
 
· TTI Home
· About TTI
· Downloads

 

Microsites de los proveedores:
· Amphenol
· AVX
· Bourns
· FCI
· Kemet
· Molex
· Murata
· Phoenix
  Contact
· Panasonic
· TT Electronics
· Tyco
· Vishay
· Yageo

Bleifrei:

TTI Linecard :
 

Conjuntos de cables de alta tecnología de FCI


El mundo de la “electrónica” cambia rápidamente. Mientras que hace años el ciclo vital de los equipos se situaba alrededor de unos 7 u 8 años, hoy en día vemos como estos ciclos se reducen a un solo año.

 

Las nuevas tecnologías,la miniaturización, el aumento en la velocidad y la densidad y la modificación en la necesidad de potencia son sólo algunos de los principales operadores del mercado. Todo ello no influye únicamente en el diseño y en la
aplicación de conectores, también en los conjuntos de cables asociados. FCI ha desarrollado la capacidad de servir
a sus clientes no sólo conectores, sino también conjuntos de cables donde la atención se centra en:

1)Aplicaciones de alta velocidad (Infiniband, DensiShield, AirMax VS y Flexible Circuit Assemblies)


2) Rejilla de 2mm (Metral y Millipacs)


3) Soluciones de conjuntos decableseléctricos (D-SUB, Sofix, PowerBlade, TwinBlade y HCI)

Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí

 
 
 

Método de conexión Flexible con tecnología de conexión por resorte de Phoenix Contacts

Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí

 
       
   

Harwin garantiza una conexión cable a tarjeta estable en entornos con grandes vibraciones

Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí

 
 

   

TTI, Inc. nombra a Marc Winfield Vicepresidente Regional de Ventas para la Región Norte.

Si desea saber mas sobre este
roducto haga clic

 

El nuevo sensor de flujo bidireccional de Omron ofrece rendimiento de salida de confianza


Omron Electronic Components Business Europe (OCB-EU) ofrece una nueva incorporación a su familia de sensores de flujo para aire y gas diseñados para equipos médicos, analíticos y CVAA/VAV (Volumen de Aire Variable). El nuevo sensor de flujo de aire D6F-P basado en MEMS ofrece detección uni o bidireccional con salida amplificada en un paquete altamente compacto.

El D6F-P es una solución ideal para el control de la velocidad de flujo y control de humidificación en aplicaciones de climatización CVAA/VAV. También actúa como sustituto para sensores de presión diferencial en sistemas CVAA así como en equipos médicos como respiradores, ventiladores, presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) y monitores de apnea del sueño. Este sensor de flujo altamente compacto mide tan solo 7 x 35 x 17,2 mm (L x A x A) lo que ofrece una mayor flexibilidad en el diseño del sistema.
Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí

 

TTI, Inc., nombrado KEMET “CHARGED” Distribuidor del Año 2007 en Europa,
Norteamérica y Asia


TTI, Inc. acaba de ser nombrado KEMET “CHARGED” Distribuidor Europeo del año para el ejercicio 2007. Con este nombramiento se completa el triunvirato de premios a la distribución en Norteamérica, Europa y Asia. Este reconocimiento sin precedentes nunca había sido alcanzado por un distribuidor KEMET. KEMET aporta un gran valor a nuestro negocio de distribución, y sus premios anuales se basan en una serie de factores determinantes: crecimiento de las ventas, cuota de mercado, desarrollo de nuevos productos, facilidad para mantener relaciones comerciales así como las relaciones corporativas y locales

.

Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí

Nuevas SMR1DZ y SMR3DZ de Vishay

Vishay presenta las nuevas resistencias SMD moldeadas Z-Foil de precisión ultra alta SMR1DZ y SMR3DZ, que proporcionan valores típicos bajos de TCR de ±0,05 ppm/°C desde 0 °C a +60 °C y ±0,2 ppm/°C desde (-55 °C a +125) °C, un excelente PCR de ±5 ppm a potencia nominal, tolerancias a ±0,01 % y un indice de estabilidad de 0.005%. Las nuevas resistencias se incluyen en la innovadora tecnología "Z-foil" de Vishay, que ofrece una importante reducción de la sensibilidad de los componentes resistivos a las variaciones de la temperatura ambiente (TCR) y cambios de potencia aplicada (PCR). La tecnología Z-Foil ofrece una estabilidad mucho mejor que la de cualquier tecnología de resistencia, permitiendo a los diseñadores garantizar un gran nivel de precisión en aplicaciones de resistencias fijas.

Si desea saber más sobre este producto haga clic aquí