TTI TTI
PDF Download
Novembre 2007
www.ttieurope.com
 
TTI Links:
 
· TTI Home
· About TTI
· Downloads

 

Hersteller Microsites:
· Amphenol
· AVX
· Bourns
· FCI
· Kemet
· Molex
· Murata
· Phoenix
  Contact
· Panasonic
· TT Electronics
· Tyco
· Vishay
· Yageo

Bleifrei:

TTI Linecard :
 

Gruppi di cavi high tech da FCI

Il mondo dell’“elettronica” sta cambiando rapidamente. Laddove anni fa i cicli vitali delle apparecchiature erano anche di 7-8 anni, oggi vediamo che superano di poco l’anno.

 

Le nuove tecnologie, la miniaturizzazione, la maggiore velocità e densità e il cambiamento dei requisiti di alimentazione sono solo alcuni dei principali fattori guida del mercato. Ciò non ha influenzato solo la progettazione e l’applicazione dei connettori, ma anche
i gruppi di cavi associati. FCI ha sviluppato la capacità di servire i propri clienti non solo con connettori ma anche con gruppi di cavi in cui l’attenzione è concentrata su:


1) Applicazioni ad alta velocità (Infiniband, DensiShield, AirMax VS e gruppi di circuiti flessibili)


2) Griglia da 2 mm (Metral e Millipacs)


3) Soluzione per gruppi di cavi di alimentazione (D-SUB, Sofix, PowerBlade, TwinBlade e HCI)

Per maggiori informazioni fare clic qui

 
 
 

Metodo di connessione flessibile dei contatti Phoenix con tecnologia con gabbia a molle
Per maggiori informazioni fare clic qui

 
       
   

La gamma Yageo di resistenze a film sottile e ad elevata stabilità di marchio Phycomp e di marchio Yageo è fornita con dimensioni degli involucri da 0402 a 2512.
Per maggiori informazioni fare clic qui

 
 

   

TTI, Inc. ha nominato Marc Winfield Vicepresidente regionale Vendite della Regione settentrionale

Per maggiori informazioni fare clic qui

 

Il nuovo sensore di flusso bidirezionale Omron offre prestazioni di uscita affidabili

Omron Electronic Components Business Europe (OCB-EU) offre una nuova aggiunta alla sua gamma di sensori di flusso di aria e di gas progettati per apparecchiature mediche, analitiche e HVAC/VAV (Variable Air Volume, volume di aria variabile). Il nuovo sensore del flusso di aria D6F-P basato su MEMS offre rilevamento unidirezionale o bidirezionale con uscita amplificata in una confezione altamente compatta.

Il D6F-P è una soluzione ideale per il monitoraggio della portata e il controllo dell’ammortizzazione in applicazioni HVAC/VAV. Funge anche come elemento sostitutivo per sensori differenziali di pressione in sistemi HVAC e apparecchiature mediche quali respiratori, ventilatori, monitor di pressione positiva continua sulle vie respiratorie (Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) e di apnea nel sonno. Il sensore di flusso altamente compatto misura appena 7 x 35 x 17,2 mm (L x P x H) e offre maggiore flessibilità nella progettazione del sistema.

Per maggiori informazioni fare clic qui
 

TTI, Inc. nominata Distributore dell’anno 2007 KEMET ‘CHARGED’ in Europa, America del Nord e Asia

TTI, Inc. è stata nominata Distributore europeo dell’anno KEMET ‘CHARGED’ per l’esercizio 2007. Ciò completa una ‘Triplice corona’ di premi per i distributori in America del Nord, Europa e Asia. Questo riconoscimento senza precedenti non era mai stato ottenuto prima da un distributore KEMET. KEMET attribuisce un grande valore alle attività dei suoi distributori e i suoi riconoscimenti annuali si basano su numerosi fattori chiave: crescita delle vendite, quota di mercato, sviluppo di nuovi prodotti, facilità di svolgimento delle operazioni e relazioni tecniche e aziendali.

Per maggiori informazioni fare clic qui

Novità Vishay: SMR1DZ e SMR3DZ
Vishay presenta le nuove resistenze SMR1DZ e SMR3DZ a montaggio superficiale Z-Foil a precisione elevatissima, che offrono un basso TCR tipico di ±0,05 ppm/°C da 0 °C a +60 °C e di ±0,2 ppm/°C da (-55 °C a +125 °C), un eccellente PCR (“ΔR dovuto ad autoriscaldamento”) di ±5 ppm a potenza nominale, tolleranze fino a ±0,01% e indice di stabilità di  0.005%. Le nuove resistenze sono realizzate sull’innovativa tecnologia “Z- foil” Vishay, che fornisce una riduzione significativa della sensibilità della componente resistiva alle variazioni di temperatura ambiente (TCR) e alle modifiche di potenza applicata (PCR). Z-Foil migliora la stabilità di un ordine di grandezza rispetto a qualsiasi altra tecnologia di resistenze, consentendo così ai progettisti di garantire un elevato grado di accuratezza nelle applicazioni con resistenze fisse.

Per maggiori informazioni fare clic qui