TTI White Papers
Alles was Sie brauchen alles was Sie wissen müssen.
Kategorien
- Fabrikautomatisierung
- Transport
- Passive & Diskrete
- Steckverbinder
- Elek/Mech, Sensoren & Stromversorgungen
MLCCs machen ca. 30% der Komponentenanzahl in vielen Produkten aus mit stark wachsender Nachfrage. Umso problematischer sind die derzeitigen Lieferengpässe mit verlängerten Lieferzeiten für viele Hersteller.
In diesem Whitepaper werden wir die Gründe für diese Engpässe untersuchen und Ihre Alternativen zu MLCCs überprüfen.
Whitepaper herunterladenÜberdimensionieren Sie Ihre Steckverbinder? Das ist selbst in rauen Industrieumgebungen nicht die kostengünstigste Lösung zur Risikominderung, wie unser Whitepaper verrät.
Whitepaper herunterladenIndustrie 4.0 revolutioniert die Architektur der industriellen Automatisierung, aber wie kann man ihre Möglichkeiten nutzen, ohne die Robustheit, Sicherheit und Echtzeitleistung der traditionellen industriellen Automatisierung zu beeinträchtigen?
Whitepaper herunterladenDie Überwachung der Raumluftqualität (IAQ) wird zum nächsten "Must-Have" in der modernen Gebäudeleittechnik (GLT). Dieses White-Paper untersucht, wie Daten der neuesten IAQ-Sensoren den GLT-Entwicklern ermöglichen, gesündere Gebäude zu schaffen und den Komfort für die Bewohner zu optimieren.
Whitepaper herunterladenNeue Fahrzeuge enthalten eine umwerfende Vielzahl von Elektronikkomponenten. Trends wie das "vernetzte Auto", Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrzeuge erzeugen eine große Nachfrage in der Elektronikindustrie. In diesem Whitepaper untersuchen wir einige der EMI/EMV-Herausforderungen in modernen Fahrzeugen sowie wie neue Innovationen im Automobilbereich robuste und widerstandsfähige Schutzmethoden benötigen.
Whitepaper herunterladenEin gutes Batteriemanagementsystem ist der Schlüssel zur Leistung von EVs. Bausteine für die Kernsystemfunktionen sind bekannt, aber die erfolgreiche Spezifikation weiterer kritischer Komponenten erfordert das Know-how unseres Whitepapers.
Whitepaper herunterladenDie Akzeptanz von EVs wächst in ganz Europa stetig. Dieses White-Paper gibt einen kurzen Überblick über den Markt und untersucht die Anatomie der Fahrzeuge, wobei die wichtigsten Subsysteme, die Energieverteilung und die verwendeten Hauptkomponenten betrachtet werden.
Whitepaper herunterladenIm Zeitalter von Industrie 4.0 und IIoT werden die Fabriken zunehmend mit einer hohen Anzahl von empfindlichen Sensoren und elektronikbasierten Geräten ausgestattet und betreiben gleichzeitig Hochstrommaschinen. In einer solchen Umgebung können Stromstöße die Elektroniksysteme stören oder möglicherweise beschädigen, was zu Produktionsausfällen führt.
Whitepaper herunterladenDas Wachstum des IoT-Marktes verändert den Bereich der industriellen drahtlosen Kommunikation, wobei neue Produkte und Standards entstehen, um die sich ändernden Anforderungen zu erfüllen. Dieses White-Paper vereinfacht die Komplexität, indem es beschreibt, welche Systeme sich am besten für persönliche, lokale und Wide Area Networks eignen.
Whitepaper herunterladenIn ganz Europa erkennen die Regierungen die Notwendigkeit an, Initiativen für intelligente Zähler umzusetzen, um die Fristen bis 2020 einzuhalten. Aber was macht ein Smart Meter so intelligent? Dieses White-Paper gibt einen Überblick über die aktuell eingesetzte Spitzentechnologie.
Whitepaper herunterladenMV und KI ermöglichen ein auf Menschen orientiertes Verbrauchererlebnis und erzeugen neue Geschäftsmöglichkeiten. Dieses White-Paper untersucht die Möglichkeiten von MV in Bezug auf Benutzeroberflächen in Bereichen wie Cobots, Fabrikautomatisierung und Leichtbauanwendungen.
Whitepaper herunterladenMit ihren erweiterten Fähigkeiten kann ein breiteres Anwendungsspektrum von der Integration von Superkondensatoren in die Stromversorgungsfunktion der Anwendung profitieren. Dieses Whitepaper befasst sich mit den Grundlagen von Superkondensatoren anhand von Beispielen für Zulieferteile und höhere Leistungen.
Whitepaper herunterladenDie Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsanforderungen ist bei der Entwicklung von elektronischen Bauteilen für Automobilanwendungen von größter Bedeutung. Hier untersuchen wir diese Standards und Qualitätssysteme und erklären, wie sie sich auf bestimmte Komponenten beziehen.
Whitepaper herunterladenDer Druck auf die Hersteller besteht darin, Produkte schneller, kostengünstiger und mit geringerem Risiko auf den Markt zu bringen. Ein neues Whitepaper untersucht eine Lösung mit Mehrwert.
Whitepaper herunterladenSicher, flexibel und benutzerfreundlich - kollaborative Roboter bieten Unternehmen jeder Größe einen kostengünstigen Weg zur intelligenten Automatisierung. Hier schauen wir uns an, was das Wachstum von Robotern antreibt und welche Schlüsseltechnologien dies ermöglichen.
Whitepaper herunterladenTime Sensitive Networking (TSN) verspricht eine Vereinfachung der Infrastrukturen zum Nutzen von Endverbrauchern und Geräteanbietern, doch was bedeutet das für die Interoperabilität?
Whitepaper herunterladenSteht der Platzmangel einer zunehmenden Fabrikautomatisierung im Wege? In diesem White-Paper werden die heutigen Lösungen für diese Herausforderung vorgestellt.
Whitepaper herunterladenGroße Hersteller haben innovative EV-Ladesysteme entwickelt, die das Laden so schnell und so einfach machen könnten wie das Befüllen eines Kraftstofftanks - wie unser Whitepaper zeigt.
Whitepaper herunterladenDer EV/HEV-Markt kommt aus den Startlöchern, mit weltweit bereits über 3 Millionen Elektrofahrzeugen auf den Straßen. Hier schauen wir uns an, was diese Entwicklung antreibt und untersuchen die Sensortechnologien, die diese Fahrzeuge ermöglichen.
Whitepaper herunterladenSeit dem Aufkommen von IioT war die Verbindung aller Produktionsanlagen in der Regel mit proprietären, herstellerspezifischen Netzwerken verbunden. Allerdings wird sich diese überholte Herangehensweise mit der Verfügbarkeit von Single-Pair-Ethernet (SPE) ändern. Dieses Whitepaper untersucht die Vorteile und Vorzüge von SPE.
Whitepaper herunterladenTTI investiert in Europa, um Ihren wachsenden Lagerbedarf zu decken.
Sehen Sie, wie die neue europäische Lagererweiterung von TTI gebaut und online gestellt wird. Mit einer Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern Lagerfläche, 2,8 km Förderbändern und 50 Robotern verfügt das europäische Distributionszentrum von TTI über 18 Milliarden Inventarartikel mit über 550.000 aktiven Teilenummern.
TTI stellt die Erweiterung des europäischen Distributionszentrum online
Glyn Dennehy, Präsident von TTI Europe, erklärt, wie das weitere europäische Wachstum des Unternehmens zu einer Investition von mehreren Millionen Dollar geführt hat, um die Lagerflächen und -einrichtungen in seinem europäischen Distributionszentrum in Deutschland zu erweitern.
Die Investition ist von grundlegender Bedeutung für die Value Proposition-Strategie von TTI, die darauf abzielt, einen beträchtlichen Bestand zu halten und hervorragende Bestellabwicklungen zu liefern.